This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6047:EnergyTrace++未显示正确的功率和能量图表

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6047, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634212/ccs-msp430fr6047-energytrace-does-not-show-a-correct-power-and-energy-chart

部件号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他部件: EVM430-FR6047ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用以下主板,由USB供电。

MSP430FR6047超声波感应评估模块 (EVM430-FR6047)

 

我使用以下链接中显示的相同软件对设备进行编程:  

training.ti.com/getting-started-energytrace-technology

 

->我得到相同的状态结果,但我没有获得EnergyTrace技术的能量图(与视频相比)  

->功率和能量图表始终为零

你有什么建议吗?

 

此致

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Pad,
    MSP430FR6047尚未正式投产。 因此,某些支持功能目前可能不起作用。 如果要测量EVM430-FR6047的电流消耗。 我们建议您使用外部电源,并使用主板上的电流测试针脚测量电流。 这种方式可以让您获得真正的电流消耗。

    此致,
    现金Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Pad,

    除了现金点之外,EVM还包含不支持EnergyTrace的ezFET-Lite硬件,因此在通过USB接口进行调试时,您将无法使用EnergyTrace。 如果您有MSPFET,则可以将其与EnergyTrace (和EnergyTrace++)配合使用,但正如CASH所指出的,您可能最好使用当前的测试引脚。 这在以下网址中介绍: www.ti.com/.../slau730.pdf

    此致,
    Nathan