请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5994 我刚刚开始过渡到MSP430,我对数据表有一个疑问。 在第128页的MSP430FR5994器件特定数据表中,CS寄存器称为CSCTL0-6。 在系列数据表(SLAU208P)中,它们被称为UCSCTL0-6。 哪一项是正确的?
此外,它们似乎有不同的职能。 msp430fr5994.h文件告诉我时钟选择位(拉美经济体系,Sils和SELM)在CSCTL2寄存器中(第3260行),但系列数据表(第179页)告诉我它们在UCSCTL4寄存器中。 我很困惑。 有人能告诉我吗?
耶尔