This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5.9221万:电视本地调光功能,需要将GPIO模拟到SPI中

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/633939/msp430fr59221-tv-local-dimming-function-need-gpio-simulate-into-spi

部件号:MSP430FR5.9221万

要实现电视本地调光功能,需要MSP430控制64件iWatt背光IC来驱动1024CHs背光。  

1.如何将GPIO模拟为SPI

2. SPI和软SPI功能测试

3.软优化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Drina:
    您能否提供有关您的设计的更多信息?
    例如,您将使用多少SPI端口?
    如何将64个背光IC连接到MCU?
    您可以将多少个GPIO引脚用于软件SPI?
    谢谢!

    此致,
    现金Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cash,
    我们将尝试使用单个MSP控制64个iWatt IC,iWatt IC可以控制16通道,iWatt SPI菊花链连接只能支持62个iWatt IC, 我们的想法是尝试将GPIO模拟添加到SPI中以控制这款64件iWatt IC。因为MSP只有两个硬件SPI接口, MSP需要用作从属设备和主设备。MSP的功能用于将黑光数据从V5传输到iWatt。如果有更好的方法,请使用更好的方法。
    此致,
    孔灵勇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kong,
    在您的设计中,62pcs iWatt IC将使用一个SPI端口,V5将使用一个SPI端口。 剩下两个iWatt IC。 因此,您可能需要两个额外的软件SPI端口。
    TI没有提供任何代码示例,但我确信论坛社区或在线搜索可以帮助您开始使用示例。
    您可以参阅本E2E问题 e2e.ti.com/.../34.1081万

    此致,
    现金Hao