我已经看到了几个应用程序便笺,这些便笺可实现如下所示的重置电路: 
这样做的确切原因是什么? 大多数数据表仅讨论
如果计划接地,则会有一个上拉和1,1 nF (多么有趣的值)
使用SBW。
1,1 nF是因为编程器无法驱动更高的电容负载。
但它们能否驱动电阻负载,如R22 (有效地与之相连
从上方设计中的交流电角度接地)?
在这种情况下,R22 / C51组合可能会增加一些额外的内容
抗噪性。 但我可以确定编程器(如MSP-FET)可以
通过SBW推动这项工作?
或者这些东西是否有不同的原因?