This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:如何从板上测量ALCK

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634245/msp430fr6989-how-to-measure-alck-from-board

部件号:MSP430FR6989

您好,我是微控制器的新手。 我正在尝试测量WFP 4.1 的输出中的ACLK。 ACLK由LFXTCLK提供,除以32,因此我应该看到~1 kHz,但我需要测量确切的频率,以考虑板载晶体频率的变化。 这是我的代码:

#include "MSP430-h"
#include "intrinsics.h"

/*配置时钟
源LFXTCLK到ACLK,除以32。 结果时钟"应该"在
1 kHz时振荡。 */

void configureClocks(void){
CSCTL0 = CSKEY; //时钟控制寄存器密码
CSCTL2 =拉美经济体系_LFXTCLK; //源LFXT至ACLK
CSCTL3 = DIVA_32; //除以32
}


int main(void){

configureClocks();

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;		//停止看门狗计时器
PMMCTL0 = PMMPW;			//打开PMM模块
PM5CTL0 &=~LOCKLPPM5;			//清除锁定IO引脚
P4DIR || BIT1; //将WFP 4.1 设置为输出方向(时钟测量)
P4OUT |= BIT1;
P4SEL0 = 1; //将P4SEL设置为11h,将WFP 4.1 连接到ALCK
P4SEL1 =1;
} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试:
    > P4SEL0 = BIT1; //将P4SEL设置为11h,将WFP 4.1 连接到ALCK
    > P4SEL1 = BIL1;
    (您也可以使用"|="。)