This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7641万:帮助测量6个电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-THREEPHASEMETER-F67641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632304/msp430f67641-help-to-measure-6-voltages

部件号:MSP430F6.7641万
主题中讨论的其他部件: EVM430-F6.7641万TIDM-THREEPHASEMETer-F6.7641万

您好,

   如何使用msp430f6.7641万一次测量6相电压?

任何人都能解释测量6个电压(例如DG和EB电压)所需的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vijay,

    由于相需要一个 Σ-Δ 转换器,因此您需要使用两个MSP430F6.7641万s (3个SD24_B转换器)来测量6个电压相位。 如果您可以在应用程序中使用ADC10_A信道,则还有6个ADC10_A信道可用。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Ryan的回答,

    我已决定清除ADC10_A通道中的温度支持,VCC,AUXVCC并使用它们测量剩余的3个电压。 但程序让人感觉有点困惑。 您能否帮助您了解必须在相应程序中进行更改的位置。

    此致,
    维贾伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维贾伊

    您指的是什么计划? EVM430-F6.7641万/TIDM-THREEPHASEMETer-F67641基于6.7641万基于能源库提供了多个用户指南和资源,可帮助您创建和修改实施: www.ti.com/.../slaa621c.pdf

    此致,
    Ryan