This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:电源波纹容差

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/633685/msp430g2755-voltage-supply-ripple-tolerance

部件号:MSP430G2755

您好,

我有一个电压调节器,它可能会有几个100mV的电压纹波,为MSP430G2755供电。  对于具有这种波纹的MSP430的正常运行,是否存在任何问题?

此致,

周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,杰克,

    这应该没问题,但VCC水平是多少,在上升过程中是否会出现这种波纹? 用户指南第25/26页(POR和BOR规格)涵盖了您需要了解的有关此主题的所有信息。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常的做法是使用LC,RC滤波器或使用 LDO或/并添加额外的容量去耦缓冲器来消除此类波纹。 这种波纹会对哪些方面产生影响? 可能是任何模拟功能,包括ADC,DAC,电容感应,按钮/切换台跳音 滤波器,比较器 等...

    此致,

    Alexey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PS:当然还有门控逻辑切换延时。 因此,如果电压纹波为1-4 MHz -这是一种情况,如果电压纹波为50-200kHz -则是另一种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Alexey和Ryan,

    纹波应相对较慢~120Hz。 纹波应介于2.2V和3V之间。

    我不知道切换逻辑中的时滞。 您可以对此进行详细说明吗?

    此致,
    周杰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob,

    每个MSP430 MCU都具有用于内核逻辑的内部LDO (通常是内部1.2V低侧总线)。 因此,默认情况下,CPU,内存等都不会受到这种纹波的影响。 但高端总线外设却不是。 最新一代MSP设备(如FR59XX)对于半导体元件具有相当快的外设栅极逻辑延时,但对于较早的型号(如FR69XX或FR41XX),切换时间要长4倍。 在这种转换中,波纹会'撞击'许多次门限电压,或显著降低外部数字通信的抗噪性。 即,每一个'数字'信号只因频谱而与纯正弦波不同,第一个信号具有基正弦波频率,其无限(理论上,几乎受电感,电阻和轨迹电容的限制)正弦波谐波数, 但在第二种情况下,只有一个正弦波,理论上只会进入频谱到基本频率。

    此致,
    Alexey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:但由于MSP430实际上是低功耗器件,因此可以使用RC低通滤波器(带50欧姆电阻器和100 UF低电压电容器)轻松地滤波120Hz的纹波。 MCU中的电流将限制为20mA,但这也是一种良好做法,可在反极性等情况下保护MCU不会出现故障。