This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:如何关闭msp432上未使用的片上外设以节省电源

Guru**** 2590930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632407/msp432p401r-how-to-turn-off-unused-on-chip-peripherals-on-msp432-to-save-power

部件号:MSP432P401R

您好,

我通过TRM了解如何将设备发送到超低功耗状态。 但是,当微控制器在活动模式下运行时,一些片上外设从未使用过,例如比较器,闪存等。  

所以,我想知道

1.如果这些外设即使未使用也会消耗电量。

2.如何在msp432上关闭这些外设。 我在TRM中没有找到任何这样的寄存器或方法可以关闭/打开msp432的外围设备?  

谢谢

Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suraj,
    (1) 这些外设在关闭时的功耗反映在数据表 www.ti.com/.../msp432p401r.pdf表5.21 中的LPM3电流 中。 数字外围设备的电流消耗可在表5.23 (www.ti.com/.../msp432p401r.pdf )中找到。
    (2) 对于数字外围设备,只有在主动使用时钟时,它们才会'开启'。 在其它外设(如ADC,比较器或参考)中,打开/关闭外设的控制可在外设中找到
    答 比较器:CExCTL1.CEON
    B. 模数转换器:ADC14CTL0.ADC14ON
    C. 参考:REFCTL0.REFON

    希望能有所帮助,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    默认情况下,如果我们没有将GPIO引脚显式配置为输入/输出,低/高,则此引脚将在MSP432通电后处于哪种状态?

    谢谢
    Suraj