请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5438A 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
MSP430内有两个单独的项目:
- 启动
- 应用程序
两者都是独立加载的,并且它们不会在内存中重叠,并且可以毫无问题地将程序流从一个传递到另一个(大量.cmd文件脚本和代理中断表内容)。
我的问题是,是否可以做以下两件事之一:
- 加载两个符号文件(引导和应用程序),以便我可以使用完整信息进行调试,而不是只加载应用程序,每当它跳回引导时,我只能通过反汇编视图进行操作。
- 将两个符号文件合并为一个,以便将其加载到调试会话中。
我正在使用CCS。
谢谢!
Mario