This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432 BSL

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632648/msp432p401r-msp432-bsl

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件: LAUNCHLL-CC2640R2

我已参考了MSP432 OAD解决方案的以下链接

http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_msp432_sdk_bluetooth_plugin_1_20_00_42/docs/users_guide_simplelink_msp432_sdk_plugin.html

1.我的设置是通过UART线路连接到CC2650MA的MSP432P401。

 

2.我需要对MSP432P401R进行固件更新。 连接到CC2650MA的外部闪存中已存在新固件。

 

3.此新图像将通过UART发送到MSP432P401R。

 

是否有任何示例代码或文档可以理解使用BSL将此映像写入Flash的过程。

我已经看过蓝牙插件示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [报价用户="Kavan Acharya"]。 我需要对 MSP432P401R进行固件更新。 连接到CC2650MA[/QUOT]的外部闪存中已存在新固件

    您在CC2650MA上安装了哪个外部闪存?

    [报价用户="Kavan Acharya"]3. 此新图像将通过UART发送到 MSP432P401R。[/QUOT]

    为什么要通过UART发送新图像? 如果我没有记错,外部闪存SPI 信号(包括CS)将映射到增强器组件标头,因此MSP432可以使用EUSCI_B0访问串行闪存。 我想说的是,OAD示例中提供的启动加载程序可以访问外部闪存,然后更新MSP432。

    当前OAD引导加载程序假定"新映像"是在内部存储的,因此您需要修改它以访问外部闪存。 我正在研究一个使用LAUNCHLL-CC2640R2 (SPI - Macronix MX25R8035F)中可用的外部闪存的启动加载程序示例,我将尝试在本周结束前完成,请告诉我此时间安排是否适合您。

      此致,

        David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢David的回复,

    我们使用Winbonds W25X40CLUXIG外部闪存。

    我们的是自定义板,其中映射到增压器组件接头的SPI信号不用于外部闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的澄清。 因此,不幸的是,如果是这种情况,我们没有SNP (简单网络处理器)可以从外部闪存读取并通过UART接口将此信息发送到MSP432的示例。

    我正在向蓝牙低功耗团队的应用工程师寻求帮助,看看他们是否有此用例的示例。

    此致,

    David