This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:无法启动XT1 (LF振荡器),XT1LFOFFG =1

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/633603/msp430f5659-unable-to-start-xt1-lf-oscillator-xt1lfoffg-1

部件号:MSP430F5659
主题中讨论的其他部件:MSP430F5529

您好,

我们正在推出具有MSP430F5659器件的主板,它是MSP430F5529器件的替代器件,并且除了不同的器件之外,主板之间的晶体,电容器等都是相同的。

尽管我们尝试了从不同晶体制造商到不同电容器值的所有操作,但我们无法在MSP430F5659上启动XT1 LF 32.768K振荡器。 晶体设置和时钟设置代码在MSP403F5529上非常有效。

没有勘误表,没有需要配置的端口引脚,也没有其它可导致XT1无法启动的内容。

有人知道'5529和'5659变体之间在TX1方面是否有任何具体的区别?

谢谢

太棒了!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stomp,

    我想您可能会看到本主题中讨论的相同问题: e2e.ti.com/.../199.9606万

    简而言之,您需要清除BAKCTL寄存器内的LOCKBAK位。 有关详细信息,请参阅上述主题。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stomp,

    您是否能够与我们共享您的主板示意图和布局图像? 您尝试过哪些晶体和电容器变体? 如果要对msp430f665x_lpm3_01.c示例代码进行编程,它是否会卡在故障标志循环中?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我搜索了~30分钟的答案,我认为这个主题的信噪比很低。

    LOCKBAK位成功了,XT1振荡器现在运行良好。  

    再次感谢!

    太棒了!