请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5994 主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430FR5994,
您好,
向SD卡写入数据有点慢(写入300字节需要30毫秒)。
这是否是MSP430上基于SPI的SD卡接口的限制?
我们正在尝试评估MSP-EXP430FR5994上的FFT和FFT计算数据
将存储到SD卡(FatF)。 是否有提高SD卡写入速度的方法?
我们正在使用TI的OutOfBox_MSP430FR5994样例代码FatFS/SDCardLib。
可以实现的最大吞吐量是多少?
此致
Paddu