This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FW427:电感器的Q值会导致SCANIF/ESI模块的性能不起作用

Guru**** 2594400 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-WATERMETER-LCSENSOR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/633399/msp430fw427-does-the-q-value-of-the-inductor-infuence-the-performance-of-the-scanif-esi-module

部件号:MSP430FW427
在Thread:TIDM-WATERMETER-LCSENSOR中讨论的其他部件

关于电感器的选择,我的问题如下所示:

 电感器的Q值是否为水表中使用的SCANIF/ESI模块的性能造成了影响?,

或者SCANIF/ESI对于电感器的Q值是否至关重要?

如果有,它如何提高SCANIF/ESI的性能,我应该如何选择电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找不到任何迹象表明质量因子在SCANIF/ESI测量中至关重要。 当然,建议使用更高的质量。

    www.ti.com/.../slaa642.pdf
    www.ti.com/.../slaa138a.pdf

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,顺便说一句,谢谢
    1.所附文件(sla138a)是水表的演示,它使用了离散组件,而不是SCANIF/ESI,
    那么,这种方法能否达到从电感器到车轮的5 mm 距离测量?
    2.对于轮子上的金属盖,最好的材料是什么。铜或铁或其他...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提到SLAA138a的错误。 这是一种相当古老的方法,不包含测量规范,不应在专用SCANIF/ESI模块上使用。 性能可能相似,但根据以下信息,它肯定会消耗更多电流: www.ti.com/.../tidu221.pdf

    由于子PCB板将铜放在光盘的一半上,因此TIDM-WATERMETER-LCSENSOR没有实际的金属盖,这是TI设计的标准。 您可以下载设计文件以了解更多信息。 您可能会发现另一个有用的资源: www.ti.com/.../slaa222b.pdf

    此致,
    Ryan