This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5528:未找到USB FET。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632977/ccs-msp430f5528-no-usb-fet-found

部件号:MSP430F5528
主题中讨论的其他部件:MSP-TS430RGC64USBMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

你好,请任何人帮助我

我购买了MSP-ts430RGC64USB。

我刚刚将USB 端口连接到计算机...

我的窗口是7 x64

它作为HID连接

当我尝试投影->常规连接识别时,我看到了此错误消息。

初始化仿真器时出错:
未找到USB FET

请帮我!!!!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Park,

    我想你也需要这样的程序员
    store.ti.com/msp-fet.aspx

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使使用内置USB,我还需要MSP-FET吗?
    我还有其他办法可以尝试吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    板上没有调试器。
    我想您正在尝试使用USB连接器下载包含CCS的代码,对吧?
    这不奏效。
    我不确定该主板是否支持通过USB BSL下载代码。
    让我检查一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    对我来说,这是第一次使用微控制器。
    我只是想如果我连接了USB,它就能工作。

    如果我需要其他一些东西,我应该如何处理这里的USB端口????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您想如何使用微型电脑?
    在您的应用程序中使用USB端口的目的是什么?

    我建议订购前面提到的FET工具,以便使用CCS。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用MCU中的ADC并将其发送到蓝牙芯片组。

    所以,我不能通过USB更改程序,对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以更改程序代码,但仅当您准备好了该代码时。
    您无法对其进行调试。

    请参阅以获取此链接的参考。
    e2e.ti.com/.../63.3166万