This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 客户的部件即将停产,他们希望用TI MCU替换

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/633509/customer-s-part-will-soon-eol-and-they-want-it-replaced-by-ti-mcu

您好,

我正在与一位使用NXP MC6.8331万CAG25的客户合作,并被告知即将停产。 他希望用TI MCU替换它,您建议用什么替换?

谢谢!

巴端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所见,MC6.8331万最多可以使用24 MB 外部内存。 实际使用多少闪存和RAM?
    是否实际使用了定时器,串行模块或内存保护? 需要多少GPIO引脚?
    是否有任何外围设备在集成时有用?