This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD:在中性电压(非电流)上的干扰检测

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD, MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632328/tidm-3phmtr-tamp-esd-tamper-detection-on-neutral-voltage-not-current

部件号:TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD
主题中讨论的其他部件: MSP430F6.7791万AMSP430F6779

在参考设计中,TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD讨论了通过中性电流进行干扰检测。  

客户正在询问是否能够通过测量中性电压来检测干扰。 是否存在这种篡改情形? 如果是,是否可以在MSP430F6.7791万A上实施此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eddie,

    感谢您的帖子。 我以前没有听说过这种篡改检测方法。 相位电压参考中性,因此如果中性电压增加(不确定是否可能),相位电压和中性电压之间的差将会更小。

    您能否提供有关为何需要此功能的更多详细信息? 如果有更多详细信息,请直接联系我。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    这是一项新要求。 耗电元件故意在一个相位中喷射电压,使其不平衡。 因此干扰了仪表读数。 检测中性电压有助于识别此类篡改攻击。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eddie,

    感谢您提供更多详细信息。 在此设计中,所有相位电压均参考中性电压。 如果耗电元件将电压注入到一相电压中,我会假设这会增加电表为该相测量的能量。 由于每个相位电压都是独立测量的,因此喷射的噪音可能会导致读数不平衡(与其他相位值相比),但不会导致功能不平衡。

    将电压注入到何处? 您是否可以根据原理图中的模拟前端电路共享图示?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eddie,

    再考虑一下后,您可以参考中性线到接地(可能需要电阻分压器)来检测中性线电压。 通过利用此测量值和相位到中性电压(因为相位电压很可能不会变化),您可以检测到中性电压的变化。 假设正在测量三个电压,三个电流和一个中性电流通道,则将使用MSP430F6779(A)的所有七个SD通道。 理想情况下,将使用SD通道,但由于使用了所有SD通道,因此ADC10模块可能可用于测量中性对地接地电压。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序