This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:需要有关使用哪个MSP430的建议

Guru**** 2591700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5738

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632841/msp430fr5738-need-recommendation-on-which-msp430-to-use

部件号:MSP430FR5738

 我继承了使用MSP430FR5738c58 (?? 难以读取),用于控制高压电源。 电源噪音很大,似乎偶尔会导致MSP中断。 我们已经聘请了一位专家来对HV PS进行新设计,但我们希望使用一款MSP430,它比当前的MSP430更易于更换。 需要64KB FRAM或闪存和~ 24引脚。 我的大部分经验都是使用FR58xx/59xx系列设备,但我们更关心的是引脚数低以及替换表面安装PCB上的芯片的能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    请解释一下"更容易更换"的含义。 是什么使您当前使用的部件难以更换?

    此外,要获得具有64KB非易失性存储器的MSP430,您需要使用至少具有33个IOS (总共38个引脚)的部件。 您为什么对低针数感兴趣? 如果您需要更低的针数(不超过38),则需要使用非易失性内存小于64KB的部件。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请解释一下"更容易更换"的含义。 我们要拆除MSP并手动焊接一个新的MSP。
    您为什么对低针数感兴趣? 我们要拆除MSP并手动焊接一个新的MSP。

    64KB内存不是优先级,当前设计使用16kB。 如果我们在未来的设计中内存不足,就不想修改PCB设计。 如果38个引脚是最佳选项,我们将对其进行评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    我想我可能仍然不理解更换MSP的部分。 如果您想在不修改PCB的情况下焊接新的MSP,那么您需要使用具有相同封装类型的引脚兼容MSP,这样更换它就不会更容易或更难。

    至于内存注意事项,您可以获得一个带有28个针脚的32kB MSP。 这将是 MSP430I2021 (或其他MSP430I20x1部件)。


    此致,

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我来看看2021年。 FR5738的尺寸与铅笔头差不多,引线看起来像细小的电线。 我需要一个可以处理的更大的东西。 我已经离开UC开发的硬件端有一段时间了,但有更大的软件包可用。 Microchip有一个页面比较了此UC的封装规格,但我找不到MSP430的类似页面。 www.microchip.com/.../packaging-specifications
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们现在正在更改PCB,这使我们有机会选择不同的MSP430。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更换MSP不会改变损坏低压部件的高压设计问题。 使用额外的高电压隔离来避免此类情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的第一篇文章"电源噪音很大,似乎偶尔会导致MSP死亡。 我们已经聘请了一位专家来对HV PS进行新设计,但我们希望使用一款MSP430,它比当前的MSP430更容易更换。” 我开始认为这里存在语言或可能的文化问题。 您在哪个国家/地区?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谈到高电压,什么是文化无关紧要。 但对于某些工程师来说,5V是高电压,而对于其他工程师来说,5V是500V。 第一个端子可以轻易地损坏MSP,只需将其应用到任何引脚上,另一个端子可以通过隔离屏障,即使是寄生电流也是如此。 但在社会方面,即使这一点也不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是英国人,也不住在英语国家。 您还需要了解我的哪些信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,没有冒犯,但我们似乎没有沟通。 我不是在要求帮助解决高电压问题。 我想寻求有关选择MSP430 UC的帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会创建一个子板,以便*真正*轻松地替换MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在MSP范围内,您不会有比现在更好的解决方案- FR5994具有6个优先DMA通道,大量ADC通道,DPS (如LEA)用于瞬态响应分析(www.ti.com/.../TIDA-0.0929万) ,当然还有TimerB,这对于大多数HV应用至关重要。 我不知道您的HV拓扑,在某些情况下,由于复杂性和许多其他因素,使用MSP430不是一个好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,这毫无意义,即使此线程的标题是MSP430FR5738:需要有关哪个MSP430的建议??? 祝你度过美好的一天!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦… “我的大部分经验都是使用FR58xx/59xx的经验”.... 顺便说一句,您可以使用QFN48插座作为热替换选件。 但这毫无意义...您需要QFN24软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    我对这一线的混淆表示歉意。 要返回有关软件包的要点,您可以使用此页面查找更多信息: www.ti.com/.../find_packages.page

    使用"按包裹查找商品"选项卡,您甚至可以搜索具有给定包裹类型的商品,或找出给定商品可用的包裹类型。 这将帮助您确定哪些包装和产品最容易手动焊接和更换。

    此致,
    Nathan