This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:MSP430读取热电偶,带MAX6675模块

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/633218/msp430fr4133-msp430-reading-thermocouple-with-max6675-module

部件号:MSP430FR4133

大家好

我尝试 将MAX6675热电偶模块与MSP430FR4133午餐垫套件一起使用,但没有成功。

模块不发送任何数据。

是否有人有此代码示例?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hernani:

    没有专门针对MAX6675的示例代码,但有MSP430FR4133 SPI示例可帮助您入门,这些示例可从产品页面的"工具和软件"选项卡下载。 请确保遵循MAX6675数据表中描述的正确串行接口计时和协议,包括有源低CS线路,SCK低不活动和SCK前缘的有效数据(上升)。 无需连接MOSI线路。 我建议使用逻辑分析仪或示波器来监控SPI线路。

    此致,
    Ryan