This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-EDUMKII:TMP006的问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632550/ccs-boostxl-edumkii-problem-with-tmp006

部件号:BOOSTXL-EDUMKII
主题中讨论的其他部件:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在使用MSP432P401R和教育BoosterPack MK II,IDE是7.2。 我从simplelink_msp432p4_sdk_1_50_00_12 (示例--> nortos --> MSP_EXP432P401R -->演示--> bootxl_edumkii_temperation_msp432p401r)中导入了内置示例,并成功构建和运行了该项目。 但是,我只在LCD屏幕上看到“温度:”的字样,I2C部件似乎不起作用。 有什么建议? =)

祝你一切顺利,

霍克韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锁,
    您是否能够使用此LaunchPad运行任何其他i2c示例(例如,i2c driverlib主/从示例)? 请注意,这需要2个LaunchPad。
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好:

    感谢您的建议! 当我拿到另一个启动板时,我会尝试一下=)

    但是,关于运行该示例(“bootxl_edumkii_temperature_msp432p401r_MSP_EXP432P401R_nortos_CCS”)的更多信息显示,程序似乎总是停留在“I2C_masterSendMultiByteStart”函数中。

    祝你一切顺利,

    霍克韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好:

    这是我的启动板硬件问题。 当我在另一个使用相同MKII BoosterPack的启动板上尝试相同的代码时,一切都很完美,所以我认为这只是特定的启动板的问题。

    感谢您的建议! =)

    祝你一切顺利,

    霍克韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴找到了解决方案。 如果您确实了解了有关该主板上到底有哪些失败的详细信息,我会感兴趣,只是为了我自己了解。 此启动板上的I2C针脚是否卡在0/1?
    -Bob