This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6889:我是否可以将外部时钟输入为内部RTC时钟源?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6889

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/633260/msp430fr6889-can-i-input-an-external-clock-as-the-internal-rtc-clock-source

部件号:MSP430FR6889

你好。

我有疑问。

我是否可以输入外部时钟作为内部RTC时钟源?

如果没有,在MSP 430中,除了MSP430FR6889之外,是否还有其它设备可以执行此操作?

此致,

Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南的23.2 章节2说明了这一点

    RT0PS由低频振荡器XT1提供。

    要使用外部时钟代替晶体振荡器,请设置LFXTBYPASS位。 数据表允许10.5 kHz和50 kHz之间的任何频率进行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens Ladisch,

    感谢您的回复。

    但在用户指南中,输入时钟有一个称为晶体振荡器的描述,没有外部时钟等的描述,

    所以我很担心,问了一个问题。

    我很高兴外部时钟可以与RTC一起使用,正如您所说的...

    我 还在等待TI员工的回答

    此致,

    Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图23-1中的标签假定您在晶体振荡器模式下使用LFXT (因为使用任何其他时钟频率运行RTC没有多大意义),但RTC_C模块与CS模块无关,当LFXT处于旁路模式时, 这是其他模块获得的时钟信号。

    外部时钟在3.2 .2节中介绍。