This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:IQMath库函数_FtoIQ

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/633186/msp430f5359-iqmath-library-function-_ftoiq

部件号:MSP430F5359

我正在尝试将IQmathLib用于MSP430和MSP432版本01.10 .00.05。   对函数_FtoIQ (0.5)的调用导致错误错误[E46]:引用的未定义外部"_FtoIQ"...

我在提供的头文件IQmathlib.h中没有找到对此函数的任何引用

文档第24页列出了可用的此功能。  文档还建议 使用函数_FtoIQ()代替函数_IQ(),因为函数_IQ()也可以将浮点数转换为定点格式。 (由于性能开销)函数_IQ()编译并按预期工作。

我想知道 _FtoIQ()函数是否已从库中删除,文档是否尚未更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您指的是什么文档? 在当前 的MSP IQMath用户指南中 ,我没有在第24页(或文档中的任何位置)上看到_FtoIQ()。 _IQN和_IQ 似乎是您尝试执行的唯一功能。

    此致,

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 似乎我最终以旧版本的手册结束了。