This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:使用MSP群组进行批量生产

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/633094/msp430fr2433-mass-production-using-msp-gang

部件号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他部件: MSP-Gang

团队成员,您好!

希望你一切顺利。 我的一个客户希望使用MSP群组对MSP430FR2433进行编程。

问题:

由于MSP群组的限制仅为8个芯片,因此增加编程芯片数量的建议流程是什么

我在Elprotronic的网页上查看过,似乎FlashPro-430-STD不支持FR2433 -请验证

此外,为了验证我们是否由于软件限制而无法使用具有1x MSP群组的8x群组分离器?

目标是在不购买更多MSP群组的情况下提高产量。

此致,
Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randhir,

    我将联系Elprotronic,看看他们推荐的解决方案是什么。

    对于8x串分路器-这是已经用于从1x MSP-Gang对8个设备进行编程的设备,如果不出现问题,您就无法进一步分割信号。 相反,您必须连接多个MSP组以支持更多设备。

    即使使用FlashPro-430,您一次只能支持1台设备,但最多可将64倍的FlashPro-430工具连接到1台PC -因此,您也遇到了同样的问题,即需要许多程序员来编程更多部件。

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randhir,

    我联系了Elprotronic,他们确认虽然FlashPro430可以同时支持64个设备的编程,但这需要使用连接到同一台PC的64个FlashPro430工具。 同样,使用多个GangPro430工具可以同时对多达64个设备进行编程,但每个工具只能对6个设备进行编程。 MSP-Gang支持每种工具8台设备,但我不确定  在一台PC上可以同时使用多少种工具。  总之,您需要多个程序员才能使用Elprotronic或TI MSP-gang程序员对大量设备进行编程。

    这是否回答了您的所有问题? 他们是否能提供更多的指导?

    此致,
    Katie