This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6989:需要EVM430-FR6989 EZ-FET固件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632243/evm430-fr6989-need-evm430-fr6989-ez-fet-firmware

部件号:EVM430-FR6989

我 手上有EVM430-FR6989电路板,但 使用 IAR进行调试时,它显示"无法设置设备电压"

因此,我想从TI获得EZ-FET固件,以更新  板载EZ-FET固件。

请告诉我,是否可以提供EZ-FET固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅提供EZ-FET lite固件,但不包括用于电流测量或可变电压设置的DC-DC转换器: processors.wiki.ti.com/.../EZ-FET_lite

    此主板以前是否使用过,还是全新? 在出现此错误之前是否发生了任何情况?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rayn

    您提供的固件也不能使用。

    您能提供与主板设计师提供的主板相匹配的固件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kissn:

    您误解了我的原始回复,EZ-FET lite代码不能在EZ-FET硬件上使用,而是目前唯一可供客户使用的版本。 我目前正在联系固件所有者以查看是否可以提供固件,同时您能否尝试通过不同的IDE (如CCS或FET-Pro430)更新固件,或者查看此软件是否能够与目标设备正确通信?

    谢谢!
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了你所说的所有方法,但这毫无意义。
    我非常期待EVM EZ-FET固件
    非常感谢。