This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2202:MSP低功耗微处理器论坛

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632924/ccs-msp430g2202-msp-low-power-microcontroller-forum

部件号:MSP430G2202

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

我在我的项目中使用MSP430G2202,从《MSP430XG2XX系列用户指南》中,我发现我可以 通过配置SVSCTL寄存器来设置SVS阈值电压级别,但在CCS中调试时,我无法设置  

查找此注册表。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是因为MSP430G2202没有电源电压监控器(SVS)。 您可能已经注意到数据表中未列出或提及它。

    此致,
    Ryan