This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:运行MSPscripter并使用MSP-FET。 RST引脚在运行脚本程序后未更改状态。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640627/msp430fr6989-run-mspscripter-and-use-msp-fet-rst-pin-didn-t-change-state-after-running-scripter

部件号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他部件:MSP-FETMSPBSL

您好,Champs:

我运行了MSPBSL脚本程序并尝试使用MSP-FET来执行BSL。 我使用了FR6989 Launchpad和MSPBSL_Scripter_win\MSPBSL_Scripter_win\example。 我将scripter.exe放在同一个文件夹中。 我使用了文件夹中提供的脚本。 但是,BSL进程失败。 请参见下图。 我使用LA测量波形,发现MSP-FET未生成正确的BSL输入模式(测试/RST)。 当我使用另一个FET时,它可以生成正确的输入 模式,然后成功更新BSL流程。 能否告诉我在BSL通信模式中是否有任何MSP-FET设置要使用? 谢谢!

1.脚本

2. RST始终引脚保持高位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa,您好!

    要确认,您是否能够将BSL与另一个MSP-FET配合使用? 您是否可以提供出现故障的MSP-FET和工作正常的序列号? 如果您回到原来的MSP-FET,它是否仍然失败或现在是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:

    是的。 我可以使用序列号1.40100491亿执行BSL。 但是,我不能使用序列号1.70700016亿来执行BSL。 请参阅下面的波形了解可行的MSP-FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa,您好!

    您可能必须将BSLScriptter更新为最新版本和/或将不能正常工作的MSP-FET更新为最新固件。 最新的序列号MSP-FET与某些IDE存在兼容性问题。 这可能是相关的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lisa:

    BSL脚本程序3.3 0应与用于MSP430的任何MSP-FET配合使用。 BSL脚本程序中影响MSP-FET使用的更新将是与MSP432P通信。 我与MSP-FET的开发人员进行了交谈,您可以尝试使用CCS或IAR更新MSP-FET固件,并尝试调试任何内容,此时MSP-FET的固件更新正在进行。

    如果您仍然面临相同的问题,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fatma/Jace,

    我尝试更新MSP-FET固件,但使用CCS时没有显示更新窗口。 但是,当我连接在脚本和CCS上可用的MSP-FET时,会弹出一个窗口,要求我更新固件。 看起来以前的MSP-FET固件可以与脚本程序一起使用,但最新的MSP-FET固件不能...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lisa:

    感谢您的反馈。 我将在我这边测试这两种版本,并尽快让您知道结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lisa:

    很抱歉,花了一些时间。 我使用MSP-FET进行了测试,序列号分别为1.40100077亿和1.71亿,两个测试均正常工作。 我用两 个不同版本(两个最新版本)的MSP430-dll对其进行了更新,它们都可以正常工作。 所以我的测试是4个组合。 我仍然无法再现您的问题。

    我正在将此案例转发给我的开发DLL的同事,以便他可以像我现在一样帮助您获得更新。 我使用内部工具更新DLL。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lisa:

    我的同事提供了以下步骤来更新MSP-FET固件:
    1.创建闪烁LED CCS项目并尝试对设备进行编程
    2.这应通过CCS触发MSP-FET固件更新
    3.更新后,您可以从<CCS_INSTALLDIR>\CCS_base\DebugServer \drivers\MSP4S.dll下的MSP4S.dll文件属性中获取DLL版本

    请告诉我您在步骤(3)中看到的版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Fatmawati

     

    Lisa,

    我的同事提供了以下步骤来更新 MSP-FET 固件:
    1.创建闪烁LED CCS项目并尝试对设备进行编程
    2.这应通过 CCS触发MSP-FET固件更新
    3.更新后,您可以从<CCS_INSTALLDIR>\CCS_base\DebugServer \drivers\MSP4S.dll下的MSP4S.dll文件属性中获取DLL版本

    请告诉我您在步骤(3)中看到的版本。

    [Lisa]:此版本是3.10 .1.0。 现在我单击调试并对设备进行编程,它未显示更新窗口。 我仍然无法使用基于此版本的BSLscriptter ... 请您帮忙检查一下吗? 谢谢  

    [/引述]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa,

    您是否可以尝试在您正在使用的PC的其他端口上复制此端口? 还是在另一台PC上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jace:

    我换了另一个USB端口,但没有解决问题。 我将在不同的PC上尝试,然后更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa,

    您是否能够尝试其他PC?