This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2202:当MSP430G2202的电池电量耗尽时,I2C总线可能会工作正常

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2202, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/633007/ccs-msp430g2202-i2c-bus-can-t-work-well-when-the-battery-for-msp430g2202-runs-out

部件号:MSP430G2202
主题中讨论的其它部件: TXS0102

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

      在我的应用程序中,I2C总线中有两个从属设备,一个是MSP430G2202,另一个是EEPROM。 MSP430G2202由电池供电。 如果battary有足够的功率,I2C总线就能正常工作,但是battary用完时,I2C总线就不能正常工作,主控制器就不能与EEPROM通信。 我希望即使MSP430的电池电量耗尽,系统仍能正常工作。 是否有任何方法可以避免这种情况?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EEPROM是否也由蓄电池供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EEPROM由其他电源供电。 电池仅为MSP430供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I²C Ω 总线上的所有设备必须使用相同的高电平电压。

    您必须在电池后面放置一个电压调节器,或者在总线上的两个设备之间添加一个电压电平转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我取出电池,MSP430仍会影响n ü I²C总线,主中继器无法与EEPROM通信。 这是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果取出电池,MSP可能会通过ESD保护二极管从总线获得电源(请参阅 youtube.com/watch?v=2yFh7Vv0Paw)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clements,您好,感谢您的回复,有没有办法避免此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压转换器(例如TXS0102)可用于解决这两个问题(不同的电压,并在电源关闭时断开MSP与总线的连接)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我必须考虑功耗,TXS0132的数据表显示"Ioff支持部分断电模式操作
    ",这是否意味着当消磁器关闭时,TXS0102将进入Ioff模式? 在Ioff模式下,TXS0102的功耗只有几个uA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ioff功能使I/O具有高阻抗,以防止电流流入或流出它们。 任何状态下的功耗都不会太高。

    (请注意,TXS具有内部上拉电阻;您不应添加外部电阻。)