This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5329:解锁频率环路产生的中断

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629418/msp430f5329-interrupt-generated-by-unlocked-frequency-loop

部件号:MSP430F5329

团队,

的客户想从FLL生成中断。 他们发现了一些相互矛盾的令人困惑的信息:

问题是关于  SYSRSTIV寄存器上的1Ch值(保留)。

  • msp430f5329.h文件在SYSRSTIV的定义中提到了此值(请参阅随附的屏幕截图)。 它被定义为 SYSRSTIV_FLLUL 0x1C。
  • 数据表显示该值为"保留"。 数据表历史记录显示:“表11,将1Ch处的SYSRSTIV中断事件更改为保留。”

你能支持澄清情况吗?
MSP430F5329上的未锁定频率环路是否可以产生中断?

 

谢谢!

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    查看统一时钟系统(UCS)模块的数据表和用户指南后,MSP430F5329没有FLL解锁检测功能。 头文件似乎没有更新以反映数据表中的更改。 我将再次与我们的系统团队确认这一点。

    要具有FLL解锁检测功能,设备必须具有时钟系统(CS)模块。 这包括MSP430FR4xx和MSP430FR2xx系列器件等器件。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caleb,

    您是否能够再次检查?

    我的客户询问的原因是他们在 SYSRSTIV寄存器中检查复位的来源。
    他们希望确保此设备上不能使用FLL重置选项,并且如果重置后,SYSRSTIV由于任何其他原因(数据表中未提及的值)的值可能大于SYSRSTIV_WDTKEY。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我还没有听到回复。 我将再次ping他们,并让您知道我听到的内容。 感谢您的耐心!

    此致,
    Caleb Overbay