This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430F5529

Guru**** 2511475 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ENERGIA, MSP-EXP430F5529LP, MSP-TS430PN80USB, MSP430USBDEVPACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632793/msp430f5529-msp430f5529

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: EnergiaMSP-TS430PN80USBMSP-EXP430F5529LPMSP430USBDEVPACKMSP-TS430RGC64USB

大家好,

我尝试使用MSP430F5529的USB BSL。 首先,我使用Energia通过Spy-bi-wire接口上传了BLINK草图(成功),然后我想使用USB BSL上传相同的代码,这样我就将USB从PC连接到VBUS,DM,DP和接地, 然后我通过电阻器将PUR引脚连接到3.3V,我还将一个4MHz的肋形引脚连接到HF引脚。 当我尝试上传草图时,我失败了。 我找不到为什么我没有成功的原因。 我还在通过USB上传时移除了JTAG电线。 是否有人成功尝试过类似的设置? 提前非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manai,

    首先,请参阅MSP-EXP430F5529LP或MSP-TS430PN80USB/MSP-TS430RGC64USB示意图,了解如何连接USB引脚。 然后下载MSP430USBDEVPACK软件资源,并使用Host_USB_Software -> Python_Firmware_updated文件夹(专门为MSP430F5529设计)内的USB Field Firmware Updater示例。 Energia无法使用USB BSL进行通信。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答,但我也尝试了该解决方案,但没有结果。 当然,作为参考,我使用了启动板和评估板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要进一步调试硬件和USB通信线路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如MSP-EXP430F5529LP用户指南中所述,当进入BSL模式时,设备应显示为HID设备,而我不是这样做的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遵循部分2.6 中的所有指示,包括在为启动板通电时按住BSL按钮,以及在设备管理器下检查人机接口设备以检查新条目。

    此致,
    Ryan