This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:采用聚碳酸酯覆层的Captivate设计

Guru**** 2591770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632698/msp430fr2532-captivate-design-with-polycarbonate-overlay

部件号:MSP430FR2532

您好,

我们想知道是否有任何有关Captivate的数据
采用聚碳酸酯覆层的基础设计。

我们客户的应用程序将MSP430FRxx (Captivate)用于
触摸按钮。 触摸按钮的数量只是一个,因此我们不必担心
关于按钮之间的交互对话,但我们担心的是"气隙"
在电极和覆盖层之间。

如果有任何关于的详细信息或建议,请告知我们
电极和覆盖层之间的气隙。 它对的影响程度
总体性能以及是否有TI过去的任何结果。

此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paddu,

    请参阅Captivate Technology Guide (Captivate技术指南)的Design Guide (设计指南)-> Best Practices (最佳实践)-> Mechanicals (机械)-> Other Situations (其他情况)-> Gaps (差距)部分: software-dl.ti.com/.../index.html

    空气具有非常低的介电常数,因此不能非常有效地通过电场,理论上,无任何水分的1 mm 气隙的灵敏度类似于8 mm 厚玻璃。 当间隙超过2 mm 时,应使用导电延长件(泡沫或金属)来弥合间隙,防止空气对传感器性能造成严重影响。

    此致,
    Ryan