工具/软件:TI-RTOS
您好,
定期回调模式下的计时器的执行速度不会超过9-10 us周期。 这是一个RTOS问题,涉及庞大的代码还是线程问题? MCU在48 MHz MCLK,24 MHz SMCLK (功率曲线3)下工作。
问题通过简单链接SDK ( 用于MSP432P401R演示板的简单链接)中的计时器闪烁LED演示轻松演示,为WFP 3.0 重新配置LED GPIO引脚,直接端口写入加速(P3OUT = 0x01,P3OUT = 0x00),计时器周期为1 (US)。
计时器由SMCLK计时为24 MHz,SMCLK通过将WFP 7.0 转接至范围进行验证。 我应该能够在1 MHz时轻松地生成回调,但不管计时器(32位,A)的回调速度如何,都不会超过9-10 us。 我是否必须放弃RTOS才能获得足够的执行速度?还是其他问题? 回调用于对预期应用中的多路复用采样电路进行计时,但目前仅使用一个WFP 3.0 直接端口开/关写入进行测试。
感谢您的帮助,
乔纳森