主题中讨论的其他部分:MSP-Gang,
您好,
我们正在使用MSP群组编程器在生产中的IC中加载代码文件。
生产要求是使用通过软件自动编程的每个PCBA的序列号保存通过/失败日志或结果文件。
目前,我们正在使用脚本模式将代码文件加载到IC中。 说明中也不提供Read flash命令。
MSP MCU .exe应用程序的MSP组编程器不允许这样做。
如何实现这一目标?
如何将其集成到.exe文件中?因为MSP组DLL不能直接导入到Visual Studio应用程序中。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们正在使用MSP群组编程器在生产中的IC中加载代码文件。
生产要求是使用通过软件自动编程的每个PCBA的序列号保存通过/失败日志或结果文件。
目前,我们正在使用脚本模式将代码文件加载到IC中。 说明中也不提供Read flash命令。
MSP MCU .exe应用程序的MSP组编程器不允许这样做。
如何实现这一目标?
如何将其集成到.exe文件中?因为MSP组DLL不能直接导入到Visual Studio应用程序中。
您好Rakshita,
感谢您的帖子。 查看MSP-gang用户指南中2.1 .3.3 一节中列出的脚本模式说明,我看不到读取闪存的说明。 我确实搜索了用户指南,找到了几个与读取闪存相关的DLL函数。
但是,它们似乎仅与交互模式相关,而不与脚本模式相关。 也许,您可以尝试使用脚本模式对IC进行编程,然后使用 F_INTERACTIVEMODE指令,该指令将切换到交互模式。 然后,您可以在交互模式(如上所述)中使用读取功能来读取内存。
如果我没记错,您应该不需要将DLL导入到Visual Studio环境中。 您应该能够在Visual Studio中重新编译.exe。
此致,
詹姆斯
MSP客户应用程序
它必须是复杂的,因为有人将它设计为复杂的。 当然,它可以很简单,没有编码和dll。
D:\MSP4>flash -r 81000 1040
Get Device
# JTID Fuse Device Core Hard Soft LotWafer DieX DieY
0 91 OK 3180 1104 1.2013万BB046 2a002100
1 91 OK 3080 1104 30 10 B15B9446 2000 1700
READ
#01000
:3C34 3C08 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF;4... 。 。 。 。 。 。
0.101万:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0万;..........
0.102万:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0万;..........
0.103万:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0万;..........
101000:
3C09 3C12 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 三福; 。 。 。 。 。 。
0.101万:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0万;..........
0.102万:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0万;..........
0.103万:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0万;..........
释放设备
总时间:47 ms
D:\MSP430> 您好,
感谢您的耐心等待。 根据我们的软件团队,目前只有一个选项有效。 下面是一个摘要:
有关此功能的详细信息,请参阅 SLAU358第38页上的第2.1 章节“序列化”。 如果您有任何疑问,请告诉我。
此致,
詹姆斯
MSP客户应用程序
MSP -组(如闪光器),无需安装,无dll,开放源代码PC端(CLI)/接口。
为了在完全JTAG接口的速度上提高SBW速度,SBW接口通过一条额外的线路进行扩展,但使用FRAM器件,它还可以通过标准SBW接口以较低的速度工作。
有"读取"命令...
C:\MSP4>flash -r 040
在COM27上找到SBW+SWD
获取器件
# Cortex VAR Rev SWDP Apid供应商第
5部分M0+ 0 1 0BC1.1477万 04770031 SL EFM32HG322
6 M3 1 1BA01477 14770011 TI LM3S5749
7 M3 1 1BA0.1477万 14770011 ST STM32F1xx
读取
#50000
:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30
FFFFFFFF FFFFFFFFFFFF ;#60000
: FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF ;0010
:FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF ;0020
:FFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFF ;0030
:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0800
FFFF0800 FFFF0800 FFFF0800 FFFF0800 FFFF0800 FFFF0800 FFFF0800 FFFF0800 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0800 FFFF0800 FFFFFFFF0800 FFFF0800 E.....Š......
0010:8.0002万E3 0800018D30800018D 80.0045万D 0万;Ń...Ź...].......
0020:00000000 000000000万 00000000 000000000万 00000000 0800030D0万 0800030D;00000000;..........80.003万..........
0030:8.0001万91 000000009.1万00000 080002E90.00080002亿E9 080003F9908.0003万F9;Ĺ....... ú...¨...
时间:67 ms
释放设备
总时间:94 ms
C:\MSP430>