This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:MSP430FR59xx;MSP-FET430UIF

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632603/ccs-msp430fr5994-msp430fr59xx-msp-fet430uif

部件号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他部件:MSP-FETMSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

德拉斯,

MSP430FR59xx的调试器使我感到困惑。

"MSP430FR599x,MSP430FR596x混合信号微控制器数据表(修订版 b).pdf"对此进行了说明

"通过正确的连接,调试器和硬件JTAG接口(如MSP-FET或MSP-FET430UIF)可用于在目标板上编程和调试代码。";

但“MSP430Tm硬件工具.pdf”却指出了这一点

MSP-FET430UIF (带USB连接的调试接口,用于所有基于MSP430闪存的器件)”。

考虑到成本,我想使用 MSP-FET430UIF 为 MSP430FR59xx编程和调试代码(我 目前没有MSP-FET430UIF) ,这是否可以?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-FET430UIF可以对所有MSP430器件以及FRAM进行调试和编程。 但是,如果您没有MSP-FET430UIF,关于此设备的成本和使用寿命,我的建议是购买一些带有(开放源码和可升级) EZ-FET Lite板载的新LP。 例如,FR5994 LP表示17$。

    www.ti.com/.../MSP-EXP430FR5994

    这一个可以对板载目标器件进行编程,也可以对具有已移除FET/目标跳线的板件的其他(所有MSP430 SBW)进行编程。