请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5528 我们希望能够让客户使用MSP430处理器更新我们的数据记录器上的固件。 我们使用Windows 8及更新版本,我们的软件是C 。
首先,我们需要通过USB将'PROGBSL'作为COM端口发送到MSP430。 这将启用BSL,我们可以使用固件更新程序下载新映像。 我们在自己的计算机上安装了MSP430 USB驱动程序,但必须禁用驱动程序签名强制。 这是一个复杂的过程,我们不能期望客户完成。
我们如何创建软件的无问题安装,同时安装驱动程序,而不会出现禁用驱动程序签名强制的危险?
我们使用Install Shield。
此致,
Rolf