This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6733A:在某些情况下,AUXVCC1的高电流消耗

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638816/msp430f6733a-hi-current-consumption-by-auxvcc1-in-some-conditions

部件号:MSP430F6733A

您好!

在某些情况下,AUXVCC1引脚消耗的电压超过数据表中的指定值:参数“从最高电源消耗的电流”:0.73uA。

AUXVCC1通过二极管连接至蓄电池。 AUXVCC2连接到DVCC,并在DVCC变为小于3.02V时配置为中断源。

我的客户进行了2次测试,在AUXVCC1上的电压不同。  


在每项测试中,DVCC被升高到3.5V的电压,然后降低到AUXVCC1以下。
当AUXVCC1-DVCC的差值达到大约30-80mV时,AUXVCC1引脚的消耗量(1.2 和2.12 μA)开始超过数据表中指定的值(0.73 μA Max)。

在第二个测试中,AUXVCC1通过2个二极管连接到蓄电池以改变电压。

在所有5个测试步骤中,不能在电源之间切换。

步骤

DVCC,V

AUXVCC1,V

IAUXVCC1,uA

1.

33000

3,4.

0.40.

35000

3,4.

0,05.

3.

34000

3,4.

0.42.

4.

33200

3,4.

2,12.

5.

33190

3,4.

0.38

 

 

 

 

已将其它二极管连接到AUXVCC1

步骤

DVCC,V

AUXVCC1,V

IAUXVCC1,uA

1.

33000

3,24.

0,14.

35000

3,24.

0,04.

3.

2000年

3,23.

0.40.

4.

31000

3,13.

1,20

5.

30900

3,18.

0.37

初始化:

//________________________________________________________________ PMM
//_RETRENT_PMM26
SFRRPCR |= SYSNMI;

//从DVCC切换到AUX21的阈值1,95V,由内核电压18V
PMMCTL0_H = PMMPW_H重置的阈值;//打开PMM用于写入
MRPMIE = 0;//删除内核电压
PMMCTL1 = 0的重置;//未使用
SMIO= 0; //未使用
PM5CTL0 = 0;//未使用
//__S ø 1,95В
SVSMHCTL = SVSHE | SVMHE | SVSMHRRL1;//启用SVSH和SVMH |级别SVMH = 1,95В
While (!(PMMIFFG & SVSMHLYIFG));//正在等待SVMH设置
//

SMLF-和SMLSML( SML= SML)( SML-) 在SVML设置+超时
PMMIFG =0;//清除所有标志
//_Vcore
PMMCTL0_L = PMMCOREV_0;//设置Vcore = 1,42V (am)/1,54V (LPM)
PMMCTL0_H = 0x00;//关闭PMMCOREV_20__


~__________________________________________________________________________________________________________________________________________

AUX
AUXCTL0 = AUXKEY | LOCKAUX;//写入键| AUX LOCK
AUXCTL1 = AUX1MD | AUX1OK;// AUX1由软件控制| AUX1状态-正常
AUXCTL2 = AUXMR_0 | AUX0LVL_6 | AUX2LVL_6; //监控所有时间|当VCC > 3,02В 时切换DVCC |如果AUX2 < 3,02V
AUX2CHHTL = AUXCHKEY,则提供错误信号;//禁用AUX2
AUX3CHTL = AUXCHKEY上的充电;//禁用AUX3
ADCCTL上的充电= 0;// ADC未测量AUX供应
IFG = 0; //清除标记
AUXIE = AUX1SWIE | AUX2DRPIE;//在AUX1 | AUX2上启用中断,低于3,02B
AUXCTL0 = AUXKEY;//解锁AUX
AUXCTL0_H = 0x00;//关闭AUX状态以进行写入 

 

请帮助解决高消耗问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在设计团队中进行循环,以便他们可以对此问题发表意见。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全部,

    此参数的特征为符合规格,并且还在每个装置上进行了生产测试。
    因此,第一个问题是:是否所有设备上都显示此信息?

    除此之外,我将查看已执行的测试,以了解其实施方式。

    此致,
    Dietmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    全部,

    此问题是否已解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此线程将关闭,直到提供更多信息。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    客户已使用另一台设备完成附加测试。 结果相同:
    STEP DVCC,V AUXVCC1,V IAUXVCC1,uA
    1 个3304 的3433 0380
    2 3505Registered3433Registered0020
    3 3404 () ,3433 (系统设置0400
    4 3320Registered3433Registered2000
    5 3319 () ,3400 (系统设置0350

    客户很难测试许多设备。 因此,2台测试过的设备中有2台受此问题影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程已脱机,将被标记为已关闭。  该问题涉及AUXVCC1上的电容值不正确。

    此致,
    Ryan