This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:我的TI RTOS样例项目在3.3V下运行良好,但基于1.8V Vcc而失败

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/631994/rtos-msp432p401r-my-ti-rtos-sample-project-was-running-well-at-3-3v-but-fail-based-on-1-8v-vcc

部件号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

您好,

当我在具有3.3V Vcc的PCBA上测试TI RTOS样例项目( uartecho )时,UART功能运行良好。

但是当我将Vcc切换到1.8V时,我在控制台上看不到任何消息打印,程序似乎卡在Board_initGeneral中();,此函数最终调用Power_init();,

但我在Power_init();中没有看到任何变化。它是关键点导致我的问题吗?

(我的PCBA的电路与MSP-EXP432P401R相同)(附件是我的源代码)

e2e.ti.com/.../uartecho.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Erik,

    请查看此帖子: e2e.ti.com/.../222.0428万

    默认情况下,您使用的是DCDC稳压器[2.0V - 3.7V],因此您需要切换至LDO [1.62v - 3.7V]。

    希望这能有所帮助。

    David