This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:LPM3中的电流消耗,使用UART和ADC外设

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632103/msp430f5529-current-consumption-in-lpm3-with-usage-of-uart-and-adc-peripherals

部件号:MSP430F5529

您好,

我正在尝试设计电池供电的低功耗系统,并将MSP430F5529启动板用于开发目的。 我正在LPM4和LPM3模式下检查电流消耗。 使用LPM模式的示例代码,启动板的当前消耗大约为1.4uA (与预期的数据表规格匹配)。

问题是当我尝试将 UART和ADC集成到我的代码中时,电流消耗增加到大约300uA。 我创建了一个函数来初始化UART和ADC (如下所示)并在 主函数中调用它。 根据数据表,外围设备和所有时钟预期ACLK在LPM3模式下应处于关闭状态,根据该理论,我预期电流消耗应该稍高,但肯定不会达到300uA。  

如果我做错了事,或者预计会有这种消耗,请告诉我。

void uart0_init(void)
{
	P3SEL || 0x18;//WFP 3.3					and 3.4 USCI_A0 Tx and Rx
	UCA0CTL1= UCSRST;			// reset
	UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;			// ACLK 3.2768万 UCOD0BR0

	= 3;					//速率率UCA0B1= UCA0CT1;
						

					
	

	~波率UCA0B1= UCA0B0;UCST= 0波率0波率UCA0波0波0波;// UCCA0波率= UCA0波0波率= UCCA0波率0波0波0波0波0波率= UC0波0波0波0波率 			//设置

	UCA0IE |= UCRXIE;				//启用USCI_A1 RX中断
}

void ADC_init()
{
//配置ADC10 -脉冲采样模式;ADC10SC触发器
ADC12CTL0 = ADC12SHT0_2 + ADC12ON; // 16 ADC10CLK;ADC12REF2_5V + ADC12REFON上的ADC
ADC12CTL1 = ADC12SHP + ADC12CONSEQ_0; // s/w触发,单通道/转换
ADC12CTL2 = ADC12RES_0; // 10位转换结果
ADC12MCTL0 = ADC12SREF_1 + ADC12INCH_11;// AVcc/2

//配置内部引用
同时(REFCTL0和REFGENBUSY); //如果ref发生器忙,请等待
REFCTL0 |= REFVSEL_2 + REFON; //选择内部参考= 2.5V;内部参考打开

__delay_cycles (75); //延迟(~75US),用于确定Ref
}

void main()
{
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//秒表计时器

uart0_init(); //正在初始化UART0
ADC_INIT(); //正在初始化ADC 
low_power设置(); //此功能将禁用VUSB LDO和SLDO,SVS以及非浮动状态下的配置端口。 
__bis_sr_register(LPM3_bits);//输入LPM3
}

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saurav,

    如您在数据表的第5.41 节中所见,内置参考消耗210 uA的电流,REFON = 1,ADC12SR = 0。 这是大部分电流消耗的来源,在对模拟输入进行采样时,您还应考虑5.35 部分,了解进入AVCC终端的工作电源电流,5 V时为150 uA

    此致,
    Ryan