This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7471万A:有关LCD充电泵的问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/641144/msp430f67471a-questions-about-lcd-charge-pump

部件号:MSP430F6.7471万A

您好,

我有3个问题。

1.我认为数据表第op 51页上的"icp,load"值(50uA)在放电后充电时(500ms),还会在AVCC引脚或DVCC引脚处流动。
  我的理解是否正确?

2.根据数据表第30页,充油泵禁用时的电流消耗似乎大于充油泵启用时的电流消耗。
  当充油泵启用时,消耗电流似乎更大,为什么这是上述结果?

3.如果我想比较整个MCU的电流消耗与数据表,是否可以只使用DVCC引脚和AVcc引脚来测量引脚?

此致,

Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. 我不确定我是否确切理解你所说的这一条。 该值是充油泵处测得的最大电流。 它不是在AVCC或DVCC引脚处测量的。 充电泵正在充电时,电流将流经这些针脚,但这不是直接测量的内容。
    2. 这是因为使用充油泵的替代方法是AVCC,它使用的电流比使用DVCC产生的充油泵电压要多。
    3. 是的,流经两个引脚的电流应能为您提供MCU的整体电流消耗,因为它们是2个电源引脚。

    此致,

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,

    感谢您的回复。
    您会告诉我其他问题吗?

    1.充电泵是否在数据表第51页上tLCD,CP,ON (最大500ms)指示的时间充电?

    数据表第30页上ILPM 3 LCD int Bias的电流消耗是否不包含任何用于为充油泵(ICP,负载)充电的电流?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keirs:

    1. 是的,这是正确的。
    2. 正确,这是充油泵禁用时消耗的电流,因此充油泵根本不消耗任何电流。

    此致,

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,

    感谢您的回复。

    >2.正确,这是充油泵被禁用时所消耗的电流,因此充油泵根本不消耗任何电流。

    抱歉,我想了解"I LPM3 LCD,CP"。
    数据表第30页上的I LPM3 LCD,CP的电流消耗是否不包含任何用于为充油泵(ICP,负载)充电的电流?

    你会问我其他问题吗?

    >充油泵充电时,电流将流经这些针脚,但这不是直接测量的电流。

    充油泵充油时间何时发生? 充油泵启用时是否仅执行一次? 还是定期充电?
    我想知道何时绘制了"ICP,负载"的电流。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keirs:

    I LPM3 LCD,CP是充油泵运行期间的典型电流。 启用时仍需要充电。 "lcp,load"的电流是充油泵启用期间被吸入的电流。 请记住,I LPM3 LCD,CP是整个LCD控制器的电流,其中包括充电泵。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keirs:

    这是否回答了您的问题? 如果是,请将其标记为"已回答"。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,

    很抱歉耽误你的时间。
    我理解。

    谢谢!

    此致,