This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2619:MSP430F2619存在器件描述符表

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632289/ccs-msp430f2619-msp430f2619-is-there-device-descriptor-table

部件号:MSP430F2619

工具/软件:Code Composer Studio

我需要可以用作序列ID的ID和其他寄存器。

我阅读的数据表或手册中没有此类表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F261x设备由地址0x0FF0处的值0xF26F标识。

    没有序列号。 你必须把自己的写在闪光灯里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种选择是使用F5xx-6xx-FRxx设备系列。

    在这里,您可以将waferID和XY位置存储在内存中。

    这可以用作ID。

    查看数据表,第92页