This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:1.8V外设操作保证。

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/631787/msp430fr2433-1-8v-operation-guarantee-of-peripherals

部件号:MSP430FR2433

TI专家,您好!

请让我确认以下问题。
[问题]
当电源电压为1.8V时,客户是否可以使用MSP430器件(ADC除外)中的外设?

根据数据表,当MSP430在1.8V电压下工作时,其剂量不符合规格。 我还知道他们需要提供2.0V电压才能释放复位。 因此,在通电后,它们会将电压从2.0V更改为1.8 V,并禁用SVS功能以避免重置。
如果您有任何疑问,请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5.3 部分中的规格适用于没有自己的电源电压规格的所有模块。

    只有ADC模块有自己的电源电压规格。 (所有其他模块均明确指定为"超过建议的电源电压范围"。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clements,您好!

    感谢您的意见。 我理解你所指的意思。
    但我发现电压水平或时间因电源电压而异。 那么,客户应该如何看待这一点?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解你的问题。 电压是否在推荐范围内?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    由于我的解释不好,我对您的困惑深表歉意。 我认为电气规格应该根据供电电压而变化。
    例如,"正运行输入阈值电压"的参数如下所示。
    最小值:0.90V@2.0V,1.35V@3.0V
    最大值:1.50V@2.0V,2.25V@3.0V
    此阈值因电源电压而异。 因此,我认为此规格应如下所示。
    最小值:0.45 * Vcc
    最大值:0.75 * Vcc

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜TI不会在其它电压下测试阈值。 只需外推至1.8 V,并添加一点安全系数。

    实际上,CMOS信号将始终位于电源轨上(如0.01 ×VCC / 0.99 ×VCC)。