请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F6638 你(们)好
我不能让它工作。
P2MAP2 = PM_UCA0RXD;
P2MAP3 = PM_UCA0TXD;
如果它工作,UCA0RXBUF将转到哪个中断向量。
也许这是不可能的,但我找不到有关可能的信息?
我以前的设计成功地使用了以下内容:
P2MAP0 = PM_UCA0TXD;
P2MAP1 = PM_UCA0RXD;
P2SEL || 0x03;//将WFP 2.0 分配给UCA0TXD,并且...
P2DIR |=0x03;// WFP 2.1 到UCA0RXD
P2MAP3 = PM_UCA0TXD;
P2OMAP4 = PM_UCA0RXD;
P2SEL |= 0x18;
P2DIR |= 0x18;