This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:使用CC2650主机控制器的MSP430I2020编程

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2020, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639544/msp430i2020-msp430i2020-programming-with-cc2650-host-controller

部件号:MSP430I2020
在“线程: CC2650”中讨论的其它部件

大家好,

由于MSP430i2020不支持BSL,因此我们无法像CC2650一样通过UART进行编程。

所以我们可以像下面提到的那样进行计划。

CC2650和MSP430i2020可以通过Spy-Bi线连接,并且通过CC2650,我们将对MSP430i2020进行编程。 我们可以这样做吗? 是否有这样的发展参考?

我想这样做是因为在生产中我想使用单个UART来闪存CC2650和MSP430i2020,因此通过执行上述操作,我们将只有UART用于闪存这两种代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sumit:

    当然,您可以通过主机处理器通过Spy-Bi-Wire对MSP430器件进行编程。 请在此处查找实施指南: MSP430 Programming with the JTAG Interface (修订版 Z)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wei,

    感谢您的确认和技术文档。 根据我的理解,我们还可以为MSP430i202创建BSL。
    请分享MSP430i2020的技术文档以参考BSL开发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在MSP BSL主页上找到相关材料:

     MSP低功耗微控制器的引导加载程序(BSL)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wei,

    感谢您提供文档。 我可以知道,这是所有MSP430系列的通用文档,或者这只是某些特定MSP430的专用文档。
    我正在计划为MSP430i2020编写自定义BSL,因此请确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该是MSP BSL的通用文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sumit:

    您可以参考自定义BSL430软件包。 这是IT的最新版本: 下载链接

    下载软件包后,源代码位于5xx_6xx_BSL_Source下。 对于使用不同模块作为外设的不同BSL,有一些基本示例:UART,I2C和计时器A。该项目基于IAR MSP430 IDE。

    有关阅读材料,请参阅 SLAA450

    如果您需要进一步的帮助,请告诉我。