This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438A:我必须做什么?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632195/ccs-msp430f5438a-what-do-i-have-to-do

部件号:MSP430F5438A

工具/软件:Code Composer Studio

包括"MSP4S.h"

Void主(void)

   易失性长整型i=0;

   //停止WDT

   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    

 

   //配置输入/输出引脚

   //将WFP 1.0 设置为输出端口(用于LED1)    

   P1SEL = P1SEL &~BIT0;  

   P1DIR = P1DIR | BIT0;

   //将WFP 1.1 设置为输出端口(用于LED2)

   P1SEL = P1SEL &~BIT1;  

   P1DIR = P1DIR | BIT1;  

   

   //将WFP 2.6 设置为输入端口(用于SW1)

   P2SEL = P2SEL和~BIT6;  

   P2DIR = P2DIR和~BIT6;

   //启用内部拉电阻器并设置为上拉

   P2REN = P2REN | BIT6;  

   P2OUT = P2OUT | BIT6;

   //为WFP 1.6 设置中断(SW1)

   // WFP 2.6 高/低边缘(下降边缘)

   P2IES |= BIT6;

   //已清除WFP 2.6 IFG

   P2IFG &=~BIT6;

   //启用WFP 2.6 中断

   P2IE |= BIT6;

 

   //全局启用中断

   _EINT();

 

   //带有软件延迟的轮询环路

   for (;;) //这等同于while (1)

   {

       //切换LED 2.

       P1OUT ^= 0x02;   

       //旋转n个周期

       对于(i=0;i<3万;i++){;}    

   }       

}

 

//端口2中断服务例程(ISR)

#prag ma vector=port2_vector

__interrupt void Port_2 (void)

     // WFP 1.0 =切换LED 1

     P1OUT ^= BIT0;

     

     //清除WFP 2.6 IFG

     P2IFG &=~BIT6;

}

问题是:  

更改以上代码,以便在使用中断释放开关S2 (而不是按下S1)时LED 1切换。 记下您更改的代码(4分)。

是我自己,还是这个问题没有道理? 每次单击开关1时,代码将切换LED 1。 它要求我对开关2执行此操作,这很简单,但它告诉我在松开开关2时切换开关,而不是按下开关2。 这是什么意思? 这是否意味着每次按下按钮时,在我将手指取下然后切换之前什么也不会发生? 如果是,我是否只将P2IES更改为LO/HIGH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    家庭作业问题毫无意义。
    不管怎样,您已经正确理解了问题。

    是的,您需要更改相应的IES位。 (如果您有硬件,只需尝试。)