This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7641万:需要了解CT的比率

Guru**** 2688825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/631523/msp430f67641-need-to-know-the-ratio-of-ct

部件号:MSP430F6.7641万
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0601万SN6501TIDA-0.1088万TIDM-THDREADING

你(们)好

请告诉我哪种电流互感器比率适合计量,而无需更改MSP430f6.7641万中的默认配置。

如果CT比率发生变化,将对配置进行哪些更改  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vijay,

    假设您参考的是TIDA-0.0601万或TIDA-0.1088万,那么您就会知道这些设备使用SN6501变压器驱动器和具有1:2.2 回转比的DA2304-AL变压器。 应保持此状态,以保持计量资源的默认MSP430F6.7641万配置。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vijay,

    在Ryan的指导基础上,假设您指的是用于测量电流的电流变压器(CT)(不涉及为MCU供电等),对于我们使用的CTS,常见的回转比为2000:1和3000:1。 对于TIDM-THDREADING设计,CTS的回转比为2000:1,如用户指南中的3.1 .1.2 一节所述。

    此EVM的最大初级RMS电流(IP)为100A。 使用2000:1的回转比(TS/TP),我们可以计算(理想)最大二次RMS电流(IS)。

    IS = IP x (TP/TS)= 100A / 2000 = 50mA RMS

    现在,要转换来自is的输出电压,EVM上需要一个负担电阻器。 由于V = IR,必须选择负载电阻器的电阻(RB),以使负载电阻器产生的电压保持在MSP430F6.7641万每通道最大差动输入电压以下,当增益= 1时,该电压等于+/-920mV (请参阅数据表中的表5-35)。 TIDM-THDREADING使用13欧姆的负载电阻,因此RB *等于0.65V RMS。 数据表中给出的值不是RMS值,因此需要进行转换。 如下面所示,此最大电压小于920mV。

    VMAX = V RMS * sqrt(2)= 0.65V * 1.414 = 0.919V

    如果您选择具有不同回转比的CT,则需要更换负担电阻器。 MSP430F6.7641万的最大差动输入电压取决于增益,如果可能,您希望将增益保持在1。 使用此值,最大初级电流和回转比,您可以选择正确的负载电阻器。

    以下是供您参考的其他资源。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢