This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7791万A:MSP430F6.7791万A

Guru**** 2975070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632183/msp430f67791a-msp430f67791a

部件号:MSP430F6.7791万A

您好,

我目前正在使用MSP430F6.7791万A控制器。使用编译器Composer Studio v7。 我需要配置计时器A0。 我已按照数据表中指定的要求配置了与计时器相关的所有寄存器。 现在我无法生成相同的中断。我以前在MSP430F4系列(在Code Composer Studio 3.3 上)上工作过,但现在尝试使用的中断例程与在那里使用的相同。 但我仍然无法接收中断。 对于涉及的配置,我非常清楚我做得正确。如果我错过了一些东西,请提供帮助

此致,

Shweta Shelar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请向我们显示您的代码。 否则,我们只能猜测。

    或者,查看TimerA示例程序("产品"页面中的链接),并查看它们与您不同的做法。

    您如何知道您的ISR未被调用? (调试器断点是相当可靠的指示器。)

    我很确定TimerA在过去几年里没有发生太大变化,尽管(驱动它们的)时钟系统有。 我想也可能有一些_vector名称被更改(这会导致您的程序重置而不是中断)。