This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:查找有关将USCI与MSP430驱动程序库一起使用的教程

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632104/msp430f5529-looking-for-tutorial-on-using-usci-with-driver-library-for-msp430

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件:MSP430WARE

我正在学习如何使用MSP430,并通过TI MSP430研讨会我注意到,没有关于将USCI与驱动程序库一起使用的章节。  我发现了一些使用寄存器级编程的示例,但这并不是我所需要的。  是否有人建议我在哪里可以找到一个(如果存在)。  如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢你。

Boris K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     用于5xx_6xx系列器件(包括'5529)的driverlib用户指南 是MSP430Ware SDK的一部分,其中包含一些将USCI用于 RS232,SPI或IIC的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我找到了这些,但我想在某个地方可能会有一个教程...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,您是否至少可以缩小所需的操作模式...(即232与SPI与IIC对比?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如232就很好了。