This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Gang:MSP-Gang API USB识别问题

Guru**** 2603155 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/642410/msp-gang-msp-gang-api-usb-recognition-problem

部件号:MSP-Gang

您好,

我们的客户正在使用MSP-Gang进行MSP430的批量生产,
到目前为止,使用API (Visual Basic 6.0 SP3脚本)编程工作正常。

突然,他们的USB连接出现问题。
在API脚本中,他们在程序之前打开VCP,在程序之后关闭它,
但现在他们收到VCP打开和关闭错误(USB识别失败)。

有时,他们可以通过重新插入USB来恢复,有时则可以恢复
在重新启动PC之前,它们无法恢复。

OS1;Windows XP Professional (SP3) 32位
OS2;Windows 7 Professional (SP1) 32位
MSP-GANG1 (旧);软件版本1.1 .................................................................10.
MSP-GANG2 (新);软件版本1.2 ................................................................8.

我们正在尝试获取有关此问题的更多详细信息,
如果MSP-Gang API和存在任何问题,请告知我们
如果对解决此问题应采取的措施有任何建议。

此致
松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto:
    我们尚未听到有关MSP-Gang API应用程序的任何问题。
    您显示了两个操作系统和两个MSP组。 操作系统和MSP-Gang上的所有组合是否都显示此问题。 您获得了哪些更详细的信息?

    此致,
    现金Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto和Cash,
    我已经与Elprotronic软件开发人员交谈过,他给了我们一些提示:
    • 同时,我们的网站上有一个新的软件修订版1.2 v.9.0。 如果新版本解决了问题,请下载并试用。
    • 在API脚本中,打开CDC而不是VCP。 MSP-Gang软件使用CDC (它始终是CDC,从未更改)。
    • 卸载旧的USB驱动程序并安装新的USB驱动程序。
    他说,我们从未见过这样的问题。 但是,MSP-Gang使用“CDC”,因此他想知道为什么它能在WindowsXP下与VCP配合使用。
    请告诉我们上述提示是否有助于解决问题。
    谢谢,致以诚挚的问候
    格哈德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerhard和Matsumoto,
    此问题是否仍然存在? 客户是否有任何更新?

    此致,
    现金Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cash,

    非常感谢您的跟进。
    我真的很抱歉耽误了时间。

    很遗憾,我们的客户无法执行您建议的测试。 由于他们还遇到其他一些问题,我们可能需要更多时间来解决这一问题。 请您将其保持打开一段时间。

    我们有了更新后,我会尽快与您进行回复。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto:
    好的,我会保持开放。 如果您有任何更新,请回复此e2e。 谢谢!

    此致,
    现金Hao