This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:Launchpad与Simple ASK RF模块配合使用。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632085/msp430g2553-launchpad-working-with-simple-ask-rf-modules

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:CC1101CC1120

大家好,我希望这是正确的部分,如果不正确,请给出建议,我会更正。 基本上,我正在尝试实施这些廉价的ASK (OOK) 433MHz模块,带有2个启动板。 我曾设想过一个完整的网状网络,其中多个MSP,传感器和RF链路将反馈到一个基站, 但正如许多人告诉我的那样,我也慢慢地意识到,这些链接真的不实用,所以我会订购一些cc1101,但直到他们来之前,我至少会想利用这些链接,即使是以基本的方式。 如果不熟悉这些链接 (希望下图所示),则接收器上的数据引脚在向发射器上的数据引脚施加电压时会变得很高,这就像我能用它们获得的那样, 将1写入发射器上的端口引脚并观察接收器上ADC的结果,由于此频率的干扰量和我有限的编码能力,因此效果不大。 我想将ADC的结果从LDR发送到另一个启动板,并在LCD上打印数据,我很有可能(可能会在以后吃这些词语) 执行ADC,一旦数据在变量中打印到LCD,但将数据以适当的格式发送,希望通过一点错误纠正接收数据,并将其作为变量,这一切都超出了我的范围。 我看到在Arduino上实施了类似的应用程序,主要是使用虚拟线库,但也不使用虚拟线库。 我真的希望有人能提供帮助,如果我的职位上有人看到此帖子,那么肯定会从CC1101收发器开始,UART收发器远比以前更方便, 已多次使用蓝牙,非常成功。Owh可能值得一提,我正在使用IAR ,再次感谢大家,任何问题都可以随时评论或通知我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Garrett,

    我想您会发现以下主题中有关询问接收者的讨论非常有趣,希望能有所帮助。

    此外,CC1120的灵敏度比 CC1101更高,但数据速率不到一半。 收到CC1101后,如果您对它们有任何疑问,请随时在  E2E上的我们的Sub-1 GHz专有和15.4 之星网络论坛中发布。

    很可惜,我对这些问题的接收者没有任何经验,但我相信我们的许多社区成员都有,而且可能愿意加入。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序