This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:未进行编程

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/641410/msp-fet430uif-programming-not-happening

部件号:

HII,

 我有MSP-FET430UIF编程器,通过“MSP FET Pro 430”软件,我正在尝试编程,但每次都要求升级,编程也没有发生。

那么,是否有任何 方法可以阻止每次都要求升级?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    为了澄清,每次要求您提供更新时,您单击"更新",它只会再次询问您? 如果是,这是一个正在研究的问题。 目前,您可以尝试使用另一台PC进行调试,然后返回到原来的PC。 这不是一个很好的解决方法,但其他用户报告说这对他们有用。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否还列出您正在使用的CCS版本和MSPDS版本?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此问题是否已解决。 如果是,请将其标记为"已回答"。 如果很快没有响应,此线程将被关闭。

    此致,
    Nathan