This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BATPAKMKII:充电和放电问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP, BOOSTXL-BATPAKMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637718/boostxl-batpakmkii-charging-and-discharging-problem

部件号:BOOSTXL-BATPAKMKII
线程中讨论的其他部件:MSP430F5529BOOSTXL-BATTPACKMSP-EXP430F5529LPLMP9.01万

您好,

我获得了一款新的BOOSTXL-BAKPAKMKII,并使用它为我的MSP430F5529供电。 该系统运行良好,有时停止运行。 首先,我以为电池已经完全放电了。 因此,我通过USB电缆将燃油箱插入台式计算机,以便为其充电。 第一次插入时,"Charge Active"(充电激活) LED指示灯亮起。  我离开了将近48小时,不是故意的。 但是,当我回来时,LED指示灯熄灭。 我尝试过,但输出约为2伏。 我再次插入电源线,但这次LED指示灯一直熄灭。 我检查了连接,然后仔细插入,看到LED闪烁了十分之一秒,然后熄灭。 我把它留给了我一段时间。  

然后,我使用万用表测量3.3V和5V引脚的输出电压。 它们都显示在1.5伏左右。 有趣的是,当它们通过电容器放电时,两个输出都以稳定的方式下降。 更令人惊讶的是,即使我将开关从"连接"更改为"断开",我也能够在1伏左右和放电模式下看到相同的输出值。 现在,两个输出都显示0伏,因为它们已放电。  

请问您能帮我解决这个问题吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Murat:

    仅当进入蓄电池的电流高于特定阈值时,充电活动LED才会亮起。 听起来可能会涉及到短路。 两个板的跳线设置和拨动开关的位置是什么? MSP430F5529通过EZ-FET lite供电时是否工作?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ryan:

    非常感谢您的回答。 我离开办公室,无法为您提供准确的跳线设置。 切换开关已"打开",这是肯定的。 我使用了通过MSP430F5529连接BATPAK的DIP。 它工作了几个星期,然后停止了。  

    在我看到您的消息之前,我尝试了以下操作:

    1.我也有一个BOOSTXL-BATTPACK。 当我将BATPAKMKII的n ü LİPO连接到BATTPACK模块并尝试充电时,"Charging"(充电) LED指示灯亮起。

    2.我尝试从BATPAKMKII模块为BATTPACK的LİPO Ω 充电,"Charge Active"(充电激活) LED指示灯亮起。

    3. 我通过BATTPACK为MSP430F5529供电,一切都很好。

    4.我更换了n ü LİPO,即我从BATTPACK中拆分了n ü LİPO并将其连接到BATPAKMKII。 一切都很好 半个小时后,我意识到系统已关闭。 我检查并发现n ü LİPO的输出再次为零。 我试着充电,运气不好。 所以,它又发生了。 "Charge Active"(充电激活) LED指示灯闪烁一段时间,然后熄灭。 总之,当我使用BATTPACK的旧款LİPO时,也发生了同样的事情。

    明天我将发布整个连接。

    最佳,

    m  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ryan:

    正如我所说,切换开关是"连接"。 BATPAKMKII已插入MSP-EXP430F5529LP启动板。

    我们正在使用5V,GND,WFP 3.3 (RX),WFP 3.4 (TX)引脚进行蓝牙通信。

    我们正在使用LMP9.01万来安装2个红外温度传感器。 因此 ,MSP-EXP430F5529LP和LMP9.01万之间存在SPI连接。 3.3V,5V,GND,WFP 3.2 (SCLK),WFP 2.5 (CSB), WFP 2.4 (DRDYB),3.0 (SDI),WFP 3.1 (SDO)。
    我使用的是BOOSTXL-BATTPACK系统。 我在没有拆卸的情况下给它充电了几次。 然后我得到了一个新的BOOSTXL-BATPAKMKII,并一直使用该系统几周,直到电池电量耗尽。 我们在设计上没有做任何改变。 电池没电后,我尝试充电,但没运气。
    顺便说 一下,通过mini-USB连接为MSP-EXP430F5529LP加电时,系统工作正常。  
    正如我之前所说的那样,我在LİPO ë n和BATTPACK以及BATPAKMKII方面遇到了同样的问题。
    此致,
    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的M:

    请确保在连接BOOSTXL-BATPAKMKII时,所有MSP-EXP430F5529LP EZ-FET lite跳线均已卸载。 我想找一个对这款电池BoosterPack有更多专业知识的人来回答您的问题。  请再次发送所有跳线配置。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ryan:

    我只使用上面写的针脚和连接。 Ex-FET lite跳线未连接任何内容。 此外,我们没有在发射台改变一件事。 但如果你通过说"跳线配置"来询问其他问题,我就不明白。 我很抱歉。 请您向我提供更多详细信息吗?

    顺便说一下,我忘记了,我总是从 MSP-EXP430F5529LP拆卸(两者) BoosterPack 并尝试 充电,但它不起作用。  

    Murat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murat,

    您是否能够找到此问题的解决方案? 您是否有任何更新要提供?  我会将此帖子标记为已关闭,一旦回复,它将重新打开。

    此致,
    Ryan