This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:引导加载程序

Guru**** 2599395 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/642035/msp430i2040-bootloader

部件号:MSP430I2040

有人能从下面的链接中告诉我哪个是MSP430i2040的正确引导加载程序吗:?

http://www.ti.com/tool/MSPBSL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用BSL松土器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我验证 了http://www.ti.com/tool/MSPBSL上的可用项目,用于MSP430ixxxx系列,无法找到任何项目。 您能否建议我哪个是MSP430ixxxx系列的正确引导加载程序项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用此链接中的BSL脚本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ranjith您好,

    我与开发工具的高级人员进行了交叉检查:很遗憾,该设备出厂时未附带引导加载程序。 因此,设备上没有可用的BSL编程。

    如果您确实需要在器件上进行BSL编程,我们提供了定制引导加载程序MSP430 (在CUSTOM-BSL430下)包。 我自己还没有尝试过任何适用于i2040的代码。 但是,看看设备的代码大小,我们通常会将BSL存储在信息存储器中。 MSp430i2040具有1KB,对于G2553,我们还实施1KB引导加载程序。 如果实现适合i2040硬件,则可以使用BSL-Scriptter软件包中提供的BSLDEMO.exe程序员。

    我希望这能有所帮助。